创建用于控制报警的按钮
创建用于对选定报警或所有报警进行确认和证实的按钮。
- 创建用于对所有报警进行确认的按钮:
- 在项目视图中,右键单击AlarmGridPanel,然后选择。
- 将光标悬停在按钮上,选择并输入
AcknowledgeAllButton。 - 在属性中,将文本设置为Acknowledge All。
- 在事件窗格中,选择MouseClick 事件旁边的,然后选择。

- 创建用于证实所有报警的按钮:
- 在项目视图中,右键单击AlarmGridPanel,然后选择。
- 将光标悬停在按钮上,选择并输入
ConfirmAllButton。 - 在属性中,将文本设置为Confirm All。
- 在事件窗格中,选择MouseClick 事件旁边的,然后选择。

提供反馈