- 创建项目
- 对象和变量引用
- 扩展项目
在远程计算机上启动调试
将运行时应用程序部署到远程计算机,然后在开发计算机上启动调试过程。
先决条件
- 在远程计算机上启动调试
- 在主工具栏中,选择打开 .NET 解决方案。默认的外部代码编辑器将打开。小贴士: Rockwell Automation 推荐使用 Microsoft Visual Studio 2022 或 Microsoft Visual Studio Code 作为默认代码编辑器。在使用不同的代码编辑器时,某些开发辅助功能可能不可用。
- 在FactoryTalk Optix Studio中,将FTOptixApplication部署到目标设备。有关更多信息,请参见部署 FactoryTalk Optix 应用程序。
- 在 Visual Studio 中,配置和启动调试过程。选择 Attach to Process 并进行以下设置:
提供反馈