部署项目

部署项目

将项目编译到
FactoryTalk Optix 应用程序
,然后将应用程序部署到目标设备。
要确定
FactoryTalk Optix
运行模式所需的画面引擎,请参见FactoryTalk Optix Runtime 模式
可以管理要部署
FactoryTalk Optix 应用程序
的目标设备。请参见管理客户端设备部署 FactoryTalk Optix 应用程序
对于在网络中无法访问的目标设备,可以先从
FactoryTalk Optix Studio
导出
FactoryTalk Optix 应用程序
,再将其导入到目标设备。请参见导出 FactoryTalk Optix 应用程序导入 FactoryTalk Optix 应用程序
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal