- 创建项目
- 对象和变量引用
- 扩展项目
配置版本控制
创建的版本项目需要使用版本控制。默认情况下,所有的项目都使用版本控制。
如果已在计算机上使用版本控制,则会自动在
FactoryTalk Optix Studio
中配置版本控制。如果尚未在计算机上使用版本控制,请在 FactoryTalk Optix Studio
中配置版本控制。- 在标题栏中,选择。FactoryTalk Optix Studio 选项
- 选择版本控制。小贴士: 要使用版本控制,FactoryTalk Optix 项目名称和存储库名称必须匹配。项目和存储库名称只能包含字母数字字符、数字、句点、短划线和下划线。
- 在版本控制用户配置中的用户名中,键入您的用户名。小贴士:用户名是在打开项目的查看历史记录时出现在提交旁边的名称。“查看历史记录”还会使用头像来标识提交内容,该头像使用用户名的第一个字母。
- 在用户电子邮件中,键入您的电子邮件地址。
- 选择保存。
版本控制
提供反馈