搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
导出项目
导出项目以存档项目,或以单个文件的形式将项目发送给其他用户。可以使用密码保护导出的项目。
在主工具栏中,选择
保存
旁边的下拉列表。
选择
导出
项目为压缩文件...
。
(可选)更改项目名称。
(可选)更改项目导出的位置。
(可选)输入用于保护导出项目的密码。
选择
导出
。
项目
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal