添加“配套规范”中定义的类型的实例

添加“配套规范”中定义的类型的实例

配套规范
中定义的类型的实例逐个添加到项目中。
小贴士: 要添加“配套规范”中的所有节点,请参见从 NodeSet 导入节点。要添加在“配套规范”中选定的节点,请参见添加 OPC UA 客户端对象
先决条件
(可选)将对自定义
OPC UA 配套规范
的支持添加到
FactoryTalk Optix Studio
中。请参见导入配套规范
  • 添加配套规范中的节点
  • 右键单击包含该节点的对象或文件夹,然后选择
    新建
    全部
    配套规范
    Node-to-import
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal