- 创建项目
- 对象和变量引用
- 扩展项目
推送代理界面
示例:推送代理 UI 包含五个变量、一个带有相关按钮的数据网格以及可用于配置数据记录器的字段。
小贴士:
下载示例项目:
PushAgentDemo.zip示例项目包括一个推送代理,该代理配置为在本地连接到 Eclipse Mosquitto 代理,并使用以下第三方 NuGet 软件包:
- MqttNet
- Newtonsoft.Json
推送代理 UI 示例

推送代理 UI 的示例包含以下元素:
标注 | 条目 | 说明 |
---|---|---|
A | 数据网格 | 说明数据记录器根据所选模式检测到的样本,您可以在下拉菜单中更改模式。 |
B | “刷新”按钮 | 更新数据网格。 |
C | “记录”按钮 | 将包含采样变量值的行插入到数据网格中。 |
D | 数据记录器配置区段 | 可修改受监测变量和数据记录器的配置参数。要将数据发送到云,必须配置与代理相关的所有参数。 |
用户界面
提供反馈