- 创建项目
- 对象和变量引用
- 扩展项目
配置视频
在项目中插入视频文件容器,并将视频文件放入其中。使用项目本地的视频文件,或使用远程视频。
- 在项目视图的UI中,右键单击某个容器,然后选择 。
- 在路径中,可以:
- 选择浏览并选择要显示的本地视频。小贴士:要查找条目,请开始在选择文件中键入要查找的条目名称。如果在选择文件中没有看到该文件,请选择,在导入文件导入文件中选择要导入的文件,然后选择选择。
- 输入要显示的远程视频文件的地址。
- (可选)设置自动播放选项。
- 自动播放。视频将自动播放。默认情况下禁用。
- 静音。视频将在没有声音的情况下播放。默认情况下禁用。
- 循环。指定视频的播放次数。默认值为1。
- (可选)静音。
- (可选)设置外观和大小和布局属性。
提供反馈