主要功能步骤仓库
- 通用
- 小贴士:要查找条目,请开始在选择文件中键入要查找的条目名称。如果在选择文件中没有看到该文件,请选择,在导入文件导入文件中选择要导入的文件,然后选择选择。
- 双击下载的文件并完成安装向导。
- 在工具栏中,选择。打开配置板页面
- 在工具栏中,选择。模板库
- 选择现有数据库或配置新的数据库:
- 要使用现有数据库:
- 选择一个现有数据库。
- 如果需要,编辑数据库属性。
- 选择下一步。
- 要创建数据库,请执行以下操作:
- 选择新建数据库。
- 如果需要,编辑名称和类型字段。
- 选择下一步。
- 如果需要,编辑数据库属性。
- 选择下一步。
- 要复制可用的数据库:小贴士: 通过复制现有数据库,可以基于现有数据库快速创建新的数据库。
- 右键单击可用数据库,然后选择复制。
- 如果需要,编辑数据库属性。
- 选择下一步。
- 选择下一步,然后再次选择下一步。
- 查看设置。
- 选择退出。
- 配方
- 在中间的窗格中,选择配置配方。
- 选择新建配方。
- 选择要使用的配方参数。小贴士: 可以使用嵌套变量开关显示或隐藏其他变量中嵌套的变量(参数)。通过使用搜索字段,可以快速找到要选择的参数。
- 数据记录器
- 在中间的窗格中,选择配置数据记录器。
- 配置数据记录器属性:
- 要自动对所有受监测的变量进行采样,而不考虑其值:
- 在采样模式字段中,确保已选择定期选项。
- 设置采样周期属性。属性值的格式为:0000:00:00.000
- 选择下一步。
- 要自动对与上次采样相比,值已发生变化的所有受监测变量进行采样:
- 从采样模式字段中,选择值变化。
- 设置轮询时间属性。属性值的格式为:0000:00:00.000
- 选择下一步。
- 要通过调用Log方法对变量进行采样:
- 将采样模式设置为无。
- 选择下一步。
- 如果记录器没有对应的数据库,请创建一个数据库:小贴士: 还可以右键单击现有数据库,然后选择复制。如果要在现有数据库基础上创建数据库,复制数据库会很有用。
- 选择新建数据库并完成:
- 名称。数据库的名称。
- 类型。嵌入式或ODBC 连接。
- 选择下一步。
- 设置数据库属性。
- 选择下一步。
- (可选)右键单击数据库,然后选择复制以复制数据库。小贴士: 如果要在现有数据库基础上新建数据库,则复制数据库会很有用。
- 选择要用于存储记录器数据的数据库,然后选择下一步。
- 如果需要,编辑数据库属性。
- 选择要记录的变量并选择下一步。小贴士: 可以使用搜索字段查找变量。
- 选择要记录的变量。小贴士: 可以使用搜索字段快速查找要选择的变量。
- 动态链接
- 在项目视图中,选择一个包含要通过动态链接设置的属性的节点。
- 在属性中,选择要设置的属性旁边的。添加动态链接
- 事件
- 在项目视图中,选择对象或变量。
- 选择方法:
- 对于全局方法,展开命令。
- 对于局部方法,展开用于公开方法的节点(例如,数据网格节点公开刷新方法),或展开与特定 NetLogic 相关的节点。
- (可选)如果该方法需要参数,请展开此方法并设置参数。
- 部署
- 在主工具栏上的旁边选择客户端下拉菜单。运行
- (可选)在客户端设备设置中,要仅显示活动的远程客户端设备,请切换活动的远程设备。小贴士: 通过选择刷新来刷新远程客户端设备。
- 选择客户端设备。
- 在客户端系统中运行FactoryTalk Optix 应用程序:
- 在Windows®客户端设备上,双击FTOptixRuntime.exe。
- 在 Linux 客户端设备中,从终端导航到FTOptixRuntime文件所在的文件夹并输入./FTOptixRuntime。
- 在OptixPanel上,访问 Web 界面,然后在从 USB 加载应用程序下选择导入。
- 事件记录器
- 要添加事件配置并记录关注的事件,请执行以下操作:
- 在属性中,选择事件配置旁边的。
- 在事件配置下,设置#事件源。源事件源值侦听子树值任何项目对象:(无值)真节点/对象及其所有子对象:动态链接(父节点/对象)真特定项目对象:动态链接(特定对象)假
- 在事件类型中,选择所关注的事件类型。小贴士: 考虑为审计事件类型创建专用的事件记录器。
- 在中间的窗格中,选择要记录的变量,然后选择应用。重要提示:当选择要记录的变量时,将在要记录的事件字段下面自动设置动态链接。动态链接指向自动选择的相应事件参数。如果事件参数不表示所关注的数据,请在动态链接对话框中选择其他属性。可以使用动态链接或转换器(例如,字符串格式器)组合多个事件参数。
- 要仅记录在用户与应用程序交互时生成的事件,请将排除非交互式会话设置为真。
对所选节点或变量的引用将出现在属性字段中。有关更多信息,请参见references-to-dynamic-li-link-sources.html。
提供反馈