应用程序说明
    以下应用程序说明适用于 
FactoryTalk Optix
 版本 1.4.2。威胁缓解措施
      - 请勿丢失含有所导出的FactoryTalk Optix 应用程序的 U 盘。U 盘中包含可检查的字段、凭据、证书和哈希密码。
- 保护对Rockwell Automation所制造设备的物理访问。
- 切勿使连接的设备无人看管。保护对设备的物理访问,并使日志不受通过远程协助工具建立的设备 Web 界面、连接的诊断会话和文件系统访问的影响。
- 防止对设备进行未经授权的物理访问。保护对设备的物理访问,并提高由自定义逻辑生成的应用程序文件的安全级别。
- 保护对已登录用户会话的物理访问。在无人看管的情况下,可通过锁定会话来防止FactoryTalk Hub刷新令牌文件失窃。
- 保护对已登录用户会话的物理访问。在无人看管的情况下,可通过锁定会话来防止FactoryTalk Hub刷新令牌文件被移除。
- 保护对已登录用户会话的物理访问。在登录 GitHub 时防止攻击。
功能预览
      标记为预览的功能不应在生产环境中使用。功能预览包括:
- FactoryTalk Optix Studio Web 编辑器和仿真器中的 RA EtherNet/IP 通信驱动程序
- 连接的 IDE 模式
- “功能预览”库文件夹的内容
- 提供信息模型图形的模型分析
- 智能对象/Edge App
- RAEthernet IP 标签导入程序为导入的标签添加了扩展属性 - 说明、工程单位、最小值、最大值,以及用于布尔标签的 State0/State1。这些扩展属性将显示 HMI 设备上控制器的值。
FactoryTalk Optix Studio Web 编辑器
      可通过 FactoryTalk Hub 在 Web 浏览器中使用 FactoryTalk Optix Studio。
编辑器功能支持
      FactoryTalk Optix Studio Web 编辑器支持除以下功能之外的所有 FactoryTalk Optix Studio 桌面编辑器功能:
- 通过输出选项卡保存日志。
- 编辑 NetLogic 文件。
- 在输出选项卡中显示日志路径
- 添加文件和图像,方法:将它们拖放到 FactoryTalk Optix Studio Web 编辑器中。
- 使用Commands > Core commands > Restart方法在运行时重新启动应用程序。
仿真器功能支持
      FactoryTalk Optix Studio Web 编辑器仿真器支持除以下功能之外的所有 FactoryTalk Optix Studio 桌面编辑器仿真器功能:
- 在运行时编辑器中控制Web 浏览器对象。
- 在运行时仿真器中控制PDF 查看器对象。
- 在运行时编辑器中控制视频对象。
- 在运行时仿真器中控制窗口对象。
提供反馈