此版本中已纠正的异常
    该列表列出了已在 
FactoryTalk Optix
 1.4.2 中纠正的异常。无法部署到具有无效名称的设备 [2239099]
部署到其名称中包含斜杠的设备会导致错误或导致应用程序未在设备上运行。
此异常已在版本 1.4.0 中纠正。
此异常首次出现在版本 1.2.0 中。
当项目名称包含特殊字符时无法导出文件 [3110366]
文件名不能包含特殊字符。
此异常已在版本 1.4.0 中纠正
此异常首次出现在版本 1.3.0 中
无法仿真项目 [3196019]
如果将 FactoryTalk Optix Studio 安装在包含特殊字符的文件夹中,则仿真器无法运行包含 Rockwell Automation EtherNet/IP 工作站的项目。
此异常已在版本 1.4.0 中纠正
此异常首次出现在版本 1.3.0 中
视频支持在某些 Windows DirectX 配置中可能滞后 [3251408]
将环境变量 FTOPTIX_RHI_BACKEND 设置为“opengl”可能可以解决此问题。
此异常已在版本 1.4.0 中纠正
此异常首次出现在版本 1.3.1 中。
如果仅修改一个范围,则无法显示迷你图范围 [3153055]
如果仅修改迷你图的“范围上限”值或“范围下限”值,则迷你图中不会显示范围。同时修改“范围上限”值和“范围下限”值,才能在迷你图中显示范围。
此异常已在版本 1.4.0 中纠正。
此异常首次出现在版本 1.3.0 中。
无法启动 FTOptixRuntime.exe [3187395]
如果将项目导出到名称中包含特殊字符的文件夹,则 FTOptixRuntime.exe 无法启动。
此异常已在版本 1.4.0 中纠正。
此异常首次出现在版本 1.3.0 中。
提供反馈