搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
创建高级 SVG 图像
先决条件
下载
star_rectangle.svg
图像。
创建高级 SVG 图像
在
项目视图
中,右键单击
MainWindow (type)
,然后选择
新建
绘图
高级 SVG 图像
。
双击
MainWindow (type)
。
双击画布上的空图像
。
选择
导入文件
。
在
导入文件
中选择要导入的文件,然后选择
选择
。
开发用于为 SVG 图像添加动画的按钮
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal