创建 Influx 数据库
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
InfluxDB 数据库
InfluxDB 存储表
VariableTypes
InfluxDB 标签
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
AnalogAlarmController
ConfiguredAnalogAlarmController
ConfiguredDigitalAlarmController
DigitalAlarmController
LimitAlarmCondition
RAAlarmData
RADigitalAlarm
RA EtherNet/IP 驱动程序
RA EtherNet/IP 工作站
RANonExclusiveLevelAlarm
RANonExclusiveRateOfChangeAlarm
RateOfChangeAlarmCondition
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
客户端设备上的项目加密
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
21CFR Part 11 Regulation Compliance
Important User Information
Introduction
Defining key terms
FactoryTalk® Optix in a Rockwell Automation system
Electronic records
Electronic signatures
FactoryTalk Optix Studio 帮助
⟩
教程
⟩
图形对象教程
⟩
开发受约束的线性仪表
⟩
创建用于控制最大值的元素
创建用于控制最大值的元素
创建标签和仪表以控制最大值。
创建最大值标签:
在
项目视图
中,右键单击
MainWindow (Type)
,然后选择
新建
基本控件
标签
。
将光标悬停在标签上,选择
并输入
MaxValueLabel
。
在
属性
中,将
文本
设置为
Maximum Value
。
配置最大仪表:
在
项目视图
中,右键单击
MainWindow (Type)
,然后选择
新建
基本控件
线性仪表
。
将光标悬停在仪表上,选择
并输入
MaxGauge
。
在
属性
中,在
值
和
ProjectName
模型
ConstrainedVariable
EURange
上限
之间创建动态链接。
有关动态链接的更多信息,请参见
创建动态链接
。
开发受约束的线性仪表
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal