搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
创建用于替换图像的按钮
在
项目视图
中,右键单击
MainWindow (type)
,然后选择
新建
基本控件
按钮
。
在
属性
中的
文本
中,输入
Replace image
在
事件
中,选择
MouseClick 事件
旁边的
,然后选择
UI
MainWindow (type)
replaceSVG
。
开发用于替换 SVG 图像的按钮
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal