搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
编辑本地化字典
添加波兰 (pl-PL) 区域设置并对字符串进行本地化。
在
项目视图
中,展开
翻译
文件夹。
双击
本地化字典1
。
添加 pl-PL 区域设置。请参见
将区域设置语言添加到本地化字典中
。
本地化字符串。请参见
翻译字符串
。
开发用于切换区域设置的界面
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal