- 创建项目
- 对象和变量引用
- 扩展项目
创建用于关闭应用程序的按钮
创建用于关闭
FactoryTalk Optix 应用程序
应用程序的按钮。- 在项目视图窗格中,右键单击MainWindow (type),然后选择 。
- 将光标悬停在按钮上,选择并输入CloseApplicationButton。
- 在属性中,将文本设置为Close application。
- 在事件中,选择MouseClick 事件旁边的,然后选择 。
提供反馈