搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
将应用程序配置为 MQTT 客户端
消息队列遥测传输 (Message Queue Telemetry Transport, MQTT) 是一种基于消息代理的标准 ISO 协议,该协议负责将消息分发给收件人客户端。
应用程序示例
小贴士:
可从以下位置下载示例项目:
MQTTClient.zip
先决条件
创建项目
。
添加
NuGet Gallery | MqttNet
第三方库。
开发项目
配置消息代理 IP
。
开发发布者 NetLogic 和接口
。
开发订阅者 NetLogic 和界面
。
保存该项目。
选择
运行
可使用客户端仿真器运行项目,以测试项目。要在远程客户端上运行项目,请参见
添加客户端设备
。
物联网教程
配置消息代理 IP
开发发布者 NetLogic 和接口
开发订阅者 NetLogic 和界面
排列界面元素
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal