搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
将 LED 状态与开关相关联
使用开关来打开和关闭 LED 对象。
在
项目视图
中,选择
LED1
。
在
属性
中,在
活动
和
ProjectName
UI
Pages
Page1 (type)
开关1
活动
之间创建动态链接。
有关动态链接的更多信息,请参见
创建动态链接
。
LED 切换
快速启动项目
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal