将 LED 颜色与数字调整框相关联

在运行时通过更改数字调整框值来控制 LED 对象的颜色。
  1. 项目视图
    中,选择
    LED1
  2. 属性
    中,使用
    键值转换器
    颜色
    数字调整框1
    之间创建复杂动态链接:
    源动态链接
    ProjectName
    UI
    Pages
    Page1 (type)
    数字调整框1
    有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接
  3. 在复杂动态链接编辑器中,选择
    键值转换器
    旁边的
    Editor
  4. 在编辑器中,选择
    旁边的
    String
    ,然后选择
    Color
    小贴士: 如果未看到所需选项,请选中
    显示全部
    复选框。
  5. 通过选择
    Add
    两次添加两行。
  6. 按如下方式设置值:
    键 (UInt32)
    值 (Color)
    0
    #cd163f
    1
    #f58025
    2
    #00aeef
  7. 项目视图
    中,选择
    数字调整框1
  8. 属性
    中,将
    最小值
    设置为
    0
    小贴士: 如果设置
    最小值
    ,可防止用户在运行时提供非
    键值转换器
    处理的值。
  9. 属性
    中,将
    最大值
    设置为
    2
    小贴士: 如果设置
    最大值
    ,可防止用户在运行时提供非
    键值转换器
    处理的值。
更改 LED 颜色
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal