配置主窗口

主窗口包含在设计时显示在
FactoryTalk Optix Studio
中和在运行时显示在
FactoryTalk Optix 应用程序
中的所有图形元素。
  1. 项目视图
    中,展开
    UI
    并双击
    MainWindow (type)
    主窗口区域将显示在编辑器中。主窗口不包含任何图形元素。
  2. 属性
    中,将
    宽度
    设置为
    1080
    ,将
    高度
    设置为
    600
    现在,主窗口的初始尺寸为
    1080 x 600
    。在运行时,可随时调整主窗口的大小。
    小贴士: 要使应用程序适合画面分辨率,可以设置不同的
    宽度
    高度
    值。或者,可以将
    全屏
    设置为
    True
    ;但是,使用默认的
    设置更便于开发和预览应用程序。
    编辑器中经过大小调整的空白主窗口
  3. (可选)如果您希望应用程序窗口悬浮在其他窗口之上,请将
    总在最前面
    设置为
    True
  4. (可选)设置
    标题
    ,为应用程序窗口提供自定义标题。
    例如,将
    标题
    设置为
    Quick start application
    以替换默认的窗口标题。
包含自定义标题的空白主窗口
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal