FactoryTalk Optix 概述

FactoryTalk Optix
由不同的软件组件组成,这些组件在自动化系统的不同部分上运行。

软件组件

系统
软件
说明
开发系统
集成开发环境,包含用于设计和编译 HMI 或物联网 (Internet of Things, IoT) 应用程序的功能模块框架。
(可选)外部代码编辑器
第三方代码编辑器,用于通过开发自定义 C# 代码来自定义、扩展或添加新功能。
小贴士: Rockwell Automation 推荐使用 Microsoft Visual Studio 2022 或 Microsoft Visual Studio Code 作为默认代码编辑器。在使用不同的代码编辑器时,某些开发辅助功能可能不可用。
客户端系统
FactoryTalk Optix Studio
中开发和编译的 HMI 或物联网应用程序。
FactoryTalk Optix 应用程序更新服务
安装在目标设备上的软件,用于从
FactoryTalk Optix Studio
更新
FactoryTalk Optix 应用程序
并将其部署到目标设备。
FactoryTalk Optix Runtime 服务
一种服务,无论是否带用户界面,都将
FactoryTalk Optix
作为服务在运行时设备上运行。在目标设备上安装运行时工具时选择此选项。

开发和部署工作流

提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal