重要的用户信息

在安装、配置、操作或维护本产品前,请阅读本文档和其他资源部分列出的有关安装、配置和操作本设备的文档。除所有适用规范、法律和标准的要求外,用户还需要熟悉有关安装和接线的说明。
包括安装、调整、投入使用、使用、组装、拆解和维护等活动,需要由经过相应培训的人员根据适用的操作规范执行。
如果未按照制造商指定的方式使用此设备,则设备提供的保护力度可能会被削弱。
在任何情况下,Rockwell Automation, Inc. 均不对因使用或应用本设备而造成的间接性或继发性损害承担责任。
本手册中的示例和图表仅用于说明目的。由于具体安装过程和要求各有差异,Rockwell Automation, Inc. 无法对基于这些示例和图表的实际使用承担责任或义务。
对本手册所述的信息、电路、设备或软件的使用,Rockwell Automation, Inc. 不承担任何专利责任。
未经 Rockwell Automation, Inc. 的书面许可,禁止复制本手册的全部或部分内容。
我们根据需要在本手册中做了注释,以提醒您注意一些安全事项。
警告: 提示有关在危险环境中引发爆炸,继而可能导致人员伤亡、财产损坏或经济损失的行为或状况。
注意: 提示有关可能导致人员伤亡、财产损坏或经济损失的行为或状况。注意事项可帮助您识别危险、避免危险、了解后果。
重要提示: 提示对成功应用和了解产品至关重要的信息。
设备机身或内部可能贴有这些标签,以提供特定的预防措施。
电击危险:
设备机身或内部(例如驱动器或电机)可能贴有这些标签,以警告可能存在危险电压。
烧灼危险:
设备机身或内部(例如驱动器或电机)可能贴有该标签,以警告表面可能达到危险温度。
弧闪危险:
设备机身或内部(例如电机控制中心)可能贴有该标签,以警告可能发生弧闪。弧闪会导致严重的人员伤亡。应穿戴配套的个人防护设备 (Personal Protective Equipment, PPE)。遵循有关安全工作实践和个人防护设备 (Personal Protective Equipment, PPE) 的所有监管要求。
Rockwell Automation
认识到当前在本行业和本出版物中使用的一些术语与中性技术语言的发展趋势不一致。我们正积极与业界同行合作,寻找此类术语的替代术语并对我们的产品和内容进行更改。在执行这些更改的同时,我们的内容中仍会使用此类术语,敬请谅解。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal