搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
C# API 参考
C# API 用于创建逻辑,以操作项目节点、变量、日志消息、动态链接、别名、路径和转换。
可从 C# API 引用使用的任务完整列表包括:
返回已知节点
通过搜索返回节点
添加或移除节点
创建对象
创建变量
读取或写入字段变量
使字段变量保持同步
写入日志消息
管理动态链接
管理别名
管理文件和资源路径
会话活动日志和审计
管理翻译
串行端口 API
扩展项目
返回已知节点
通过搜索返回节点
添加或移除节点
创建对象
创建变量
读取或写入字段变量
使字段变量保持同步
写入日志消息
管理动态链接
管理别名
管理文件和资源路径
会话活动日志和审计
管理翻译
串行端口 API
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal