FactoryTalk Optix Runtime 模式

部署应用程序时,
FactoryTalk Optix
的运行模式取决于
FactoryTalk Optix
Update Server 在安装时的配置。
FactoryTalk Optix
有两种模式:
  • FactoryTalk Optix 作为应用程序运行。
    当 FactoryTalk Optix 作为应用程序运行时,可通过本地画面引擎和 Web 画面引擎访问所部署的应用程序。此模式通常由登录到设备或访问 HMI 的本地用户和从 Web 客户端连接的远程用户(如果已添加 Web 画面)使用。
  • FactoryTalk Optix 作为服务运行。
    在此模式下,
    FactoryTalk Optix
    将已部署的应用程序作为 Windows 服务运行。该服务随运行时设备一起启动,并自动运行已部署的应用程序。此模式使用
    Web 画面引擎
    ,因此您必须将其添加到
    项目视图
    中。在此模式下,可使用能够通过以太网 IP 地址访问运行时设备的任意设备的 Web 浏览器与应用程序进行交互。如果没有
    Web 画面引擎
    ,应用程序仍会运行,但不会显示在用户界面上。当应用程序没有用户界面(如数据网关)时,通常使用此模式。
    小贴士: 在“
    FactoryTalk Optix
    Runtime 即服务”模式下,不支持
    本地画面引擎
小贴士: 使用“Runtime 即服务”模式的
FactoryTalk Optix 应用程序
会部署到 C:\ProgramData\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\FTOptixRuntimeService。
要使用任一运行时模式,请在运行时设备上安装 FactoryTalk Optix 运行时工具。请参见
FactoryTalk Optix 安装指南
。可以对安装进行自定义,以将 FactoryTalk Optix Runtime 作为服务进行安装。如果不将 FactoryTalk Optix Runtime 作为服务进行安装,它将默认作为应用程序进行安装。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal