- 创建项目
- 对象和变量引用
- 扩展项目
从远程存储库创建项目
从远程位置创建要与其他用户合作的远程项目,或将项目版本备份到远程存储库。
从远程位置创建项目会创建本地项目和本地存储库。它还用于配置关联的远程存储库 URL。在本地提交所做的更改,然后推送和拉取所做的更改,以便最新的更改可供您和其他人使用。
先决条件
- 从远程存储库创建项目
- 如果存在打开的项目,请选择,然后选择项目关闭项目。
- 选择关闭,或者如果存在要保存的更改,选择保存并关闭。
- 在起始页上,选择新建,然后选择远程。
- 填写:
- 远程 URL。输入远程存储库的 URL。这是用于在远程存储项目的位置。如果您不知道此 URL,请咨询您的系统管理员。
- 位置。输入本地计算机上的文件夹,在该文件夹中,将保存并提交所做的更改,然后再将所做的更改推送到远程存储库。默认位置是。选择C:\Users\UserName\Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix可浏览其他位置。浏览文件小贴士: 如果已登录FactoryTalk Optix Studio,则不必知道远程 URL或位置。创建新项目会自动显示可打开的所有远程项目。
- 选择打开。正在从远程打开项目将出现在状态栏中,而且将打开与远程存储库同名的新项目。
提供反馈