搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
将用户从组或角色中移除
将用户从组或角色中移除后,将不再为该用户分配相关权限和特权。
在主工具栏中,选择
打开配置板页面
,然后选择
管理用户和组
。
要将用户从组或角色中移除,请在配置板页面上执行下列任一操作:
在
用户
下面,选择一个用户,选择
分配给组或角色
,然后清除所选组或角色。
在
组
下面,选择一个组,选择
分配给用户或角色
,然后清除所选用户或角色。
选择
应用
。
选择
退出
。
用户
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal