搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
删除用户
删除用户后,该用户将不再是项目的用户。
将用户从配置板页面或
项目视图
中删除。
在主工具栏中,选择
打开配置板页面
,然后选择
管理用户和组
。
在配置板页面的
用户
下面,选择要删除的用户。
选择
删除
。
小贴士:
您还可以从
管理用户和组
或
项目视图
中右键单击要删除的用户,然后选择
删除
。
该用户将从配置板页面和
项目视图
中移除。如果已将该用户分配到某个组,则该用户将不再显示为该组的成员。
用户
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal