应用程序变量
动态链接浏览器中的
应用程序
类别下显示与 FTOptixApplication
相关的变量。变量 | 类型 | 定义 | 读取或写入 | 需要重新启动 |
|---|---|---|---|---|
快速闪烁 | Boolean | 变量值,在设置 1 秒和清除 0.5 秒之间交替。 | 只读 | 不需要重新启动 |
中速闪烁 | Boolean | 变量值,在设置 2 秒和清除 1 秒之间交替。 | 只读 | 不需要重新启动 |
慢速闪烁 | Boolean | 变量值,在设置 3 秒和清除 1.5 秒之间交替。 | 只读 | 不需要重新启动 |
提供反馈
变量 | 类型 | 定义 | 读取或写入 | 需要重新启动 |
|---|---|---|---|---|
快速闪烁 | Boolean | 变量值,在设置 1 秒和清除 0.5 秒之间交替。 | 只读 | 不需要重新启动 |
中速闪烁 | Boolean | 变量值,在设置 2 秒和清除 1 秒之间交替。 | 只读 | 不需要重新启动 |
慢速闪烁 | Boolean | 变量值,在设置 3 秒和清除 1.5 秒之间交替。 | 只读 | 不需要重新启动 |