创建报表
通过向
项目视图
中添加报表对象来创建报表。- 在项目视图中,右键单击报表,然后选择。报表将出现在#项目视图中。
- 要重命名报表,请在项目视图中,将鼠标悬停在报表上,选择并输入新名称。

- 要更改报表中所有页面的格式,可编辑属性中的值。
- 在项目视图中,展开该报表。
- 在项目视图中的报表下,选择页眉并编辑属性中的值,以更改页眉的外观。
- 向报表中添加面板区段:
- 在项目视图中,右键单击区段,然后选择。
- 选择面板区段,然后编辑#属性中的值以更改面板区段的外观。
- 添加数据网格区段:
- 在项目视图中,右键单击区段,然后选择。
- 选择数据网格区段,在#属性中选择要显示的数据,并更改默认外观。
- 要添加列,请选择列旁边的,并选择
文本列或图像列。 - 要配置列,请在列下的属性中设置标题并更改默认外观。
- 要移除列,请在该列旁选择。删除
小贴士: 为确保报表按预期生成,请确保每个数据网格区段都有要显示的数据。 - 要添加分页符,在项目视图中,右键单击区段,然后选择。
- 选择页脚,然后编辑属性中的值,以更改页脚的外观。小贴士: 要设计页眉、面板区段、数据网格区段或页脚的用户界面,请在项目视图中展开报表,然后双击对象,以在对象的编辑器中编辑对象。
报表
提供反馈