将路径复制到节点

复制指向单个节点的路径,或者复制指向多个节点的路径。
  • 要复制指向单个节点的路径:
    1. 项目视图
      中,右键单击一个节点。
    2. 选择
      复制指向单个节点的路径
  • 要复制指向多个节点的路径:
    1. 项目视图
      中,在按住键盘上的
      键的同时选择多个节点。
    2. 右键单击任何选定的节点,然后选择
      复制指向多个节点的路径
指向一个或多个节点的路径将被复制到系统剪贴板。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal