搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
OPC UA
FactoryTalk Optix Studio
符合 OPC UA (OPC Unified Architecture) 标准,能够与任何 OPC UA 客户端或服务器通讯。
小贴士:
配置了
FactoryTalk Optix 应用程序
的设备可作为 OPC UA 客户端或服务器运行。
可以使用以下组件开发应用程序逻辑:
OPC UA 服务器对象。请参见
OPC UA 服务器
。
OPC UA 客户端对象。请参见
OPC UA 客户端
。
OPC UA 节点
管理证书和密钥。请参见
OPC UA 证书和密钥
。
使用预定义的配套规范,或导入和导出配套规范。请参见
OPC UA 配套规范
。
创建项目
OPC UA 通信安全
OPC UA 服务器
OPC UA 客户端
OPC UA 证书和密钥
OPC UA 配套规范
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal