搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
复制数据记录器
复制数据记录器可根据现有记录器快速配置新的记录器。
在工具栏中,选择
打开配置板页面
。
在中间的窗格中,选择
配置数据记录器
。
右键单击要复制的数据记录器,然后选择
复制
。
将在可用数据记录器列表中出现一个新的数据记录器。
编辑所复制的记录器设置。请参见
编辑数据记录器
。
数据记录器
复制
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal