配置画面引擎

向项目中添加本地画面引擎或 Web 画面引擎。
小贴士: 每个项目可包含一个本地画面引擎和一个 Web 画面引擎。如果项目在嵌入式边缘计算模块 (1756-CMEE1Y1) 上运行,请添加 Web 画面引擎并删除本地画面引擎。
  1. 项目视图
    中,右键单击项目的
    UI
    文件夹,然后选择
    新建
  2. 选择以下画面引擎之一:
    • 本地画面引擎
      。如果要在本地设备上将
      FactoryTalk Optix
      作为应用程序运行,请创建本地画面引擎。对于典型的 HMI 场景,即为
      FactoryTalk Optix 应用程序
      在目标设备屏幕上的直接渲染。 
    • Web 画面引擎
      。如果要在运行时设备上将
      FactoryTalk Optix
      作为服务运行,或将
      FactoryTalk Optix
      作为应用程序运行以使用 Web 客户端与系统交互,请创建 Web 画面引擎。无论是否使用用户界面,
      FactoryTalk Optix
      都会作为服务自动运行已部署的应用程序。当运行时设备上没有本地操作员时,通常使用此模式。
  3. (可选)选择
    本地画面引擎
    ,然后在
    属性
    中进行任何必要的更改。
    • 动态变量轮询时间
      。变量读数之间的时间间隔。
    • 文本渲染方式
      。指定文本如何渲染到 UI 控件中。
    • 启用虚拟键盘
      。启用虚拟键盘。
    • 登录窗口
      。在没有用户登录的情况下,在会话启动时显示的登录窗口类型。
    • 开始窗口
      。在会话开始时创建的窗口对象类型。
    • 初始用户
      。对会话进行身份验证的用户。
    • 样式表
      。样式图形对象。
    • 会话
      。要使用的 UI 会话对象。
  4. (可选)选择
    Web 画面引擎
    ,然后在
    属性
    中进行任何必要的更改。
    • 动态变量轮询时间
      。变量读数之间的时间间隔。
    • 协议
      。用于在 Web 客户端与 Web 服务器之间进行通信的协议。
    • IP 地址
      。Web 服务器 IP 地址。如果您在本地托管 Web 服务器,请将其 IP 地址设置为
      127.0.0.1
    • 端口
      。用于 Web 客户端与 Web 服务器之间通信的端口。
    • 主机名
      。Web 服务器主机名。
    • 最大连接数
      。可以连接到 Web 服务器的 Web 客户端的最大数量。
    • 允许的远程源
      。可以加载或用于访问当前资源的远程源的列表。接受的格式包括 Internet 主机的名称或 IP 地址。URL 模式、端口号和路径是可选的。子域、主机地址和端口号可以使用通配符 (*)(如 *.example.com)。
      小贴士: 输入
      允许的远程源
      ,以指定哪些 URL 可以嵌入当前资源。“允许的远程源”可在加载和访问远程资源时提供更高的安全性和控制力。
    • 登录窗口
      。在您启动会话且没有用户登录的情况下显示的登录窗口类型。
    • 开始窗口
      。在会话开始时创建的窗口对象类型。
    • 初始用户
      。对会话进行身份验证的用户。
    • 样式表
      。样式图形对象。
    • 会话
      。要使用的 UI 会话对象。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal