配置 Web 浏览器
添加 Web 浏览器对象以在运行时显示 Web 内容。
- 在项目视图的UI下,右键单击一个容器,然后选择。
- 在属性的URL中,输入要在运行时显示的网站地址。小贴士: 网站地址必须以协议开头。例如,https://rockwellautomation.com
- (可选)在隐身模式下,选择以下任一选项:
- 真。Web 浏览器将在隐身模式下运行,不存储高速缓存。
- 假。Web 浏览器不在隐身模式下运行,并且会存储高速缓存。隐身模式仅适用于本地画面引擎,而不适用于 Web 画面引擎。
小贴士: 默认情况下,Web 浏览器对象以隐身模式运行。可禁用隐身模式以将渐进式 Web 应用程序 (Progressive Web App, PWA) 嵌入到项目中,然后在不访问 Internet 的情况下使用 PWA。禁用隐身模式仅适用于本地画面引擎。 - (可选)在忽略无效的 CA 错误中,选择:
- 真。在运行时忽略有关未由受信任的证书颁发机构 (Certificate Authority, CA) 签名的错误。
- 假。在运行时显示有关未由受信任的 CA 签名的证书的错误。
小贴士: 在运行时,如果出现证书错误,您可以接受风险并继续操作,也可以取消操作。请参见证书错误。 - (可选)在自定义标头中,输入标头以在 API 调用中发送额外信息。每个标头必须采用以下格式:。通过多行输入标头来将其分隔开。header_property:header_property_valueheader_a:value_a header_b:value_b
提供反馈