配置数字调整框
添加数字调整框对象并编辑其属性。
- 在项目视图的UI中,右键单击要包含数字调整框的容器,然后选择。
- (可选)在属性中,调整数字调整框设置:
- 值。起始值。数值或指向具有数值的变量的动态链接。有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
- 最小值。可以为数字调整框设置的最小值。小贴士: 如果值不在最小值和最大值之间,数字调整框的边框将短暂变为红色,值将恢复为先前的值。
- 最大值。可以为数字调整框设置的最大值。
- 增量。使用按钮递增或递减值时,值增大或减小的量。
- 输入格式。所显示的值的格式。
- 可编辑。允许使用键盘上的键输入数字调整框值。小贴士: 即使可编辑设置为假,您仍然可以使用数字调整框按钮来增大或减小数字调整框值。
- 显示按钮。显示用于增大或减小值的按钮。
提供反馈