可编辑标签

可编辑标签

显示条目的可编辑说明。

使用案例

允许授权用户直接在
FactoryTalk Optix 应用程序
界面中编辑标签。这样,授权用户可以快速改善界面的本地化。

示例

可编辑标签 - 显示模式
animated graphic of an editable lable control
可编辑标签 - 编辑模式
animated graphic of an editable lable control
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal