搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
管理图形对象
创建、编辑、移动和删除图形对象类型和实例。
在默认
UI
文件夹或
UI
文件夹的子文件夹中创建的任何对象将自动配置为一种类型。类型在
UI
文件夹的
类型视图
中可用。
图形对象
从类型创建图形对象
创建图形对象类型
复制图形对象
重命名图形对象
编辑图形对象属性
将图形对象设置为可移动
启用或禁用图形对象
更改图形对象可见性
添加图形对象动画
锁定或解锁图形对象
删除图形对象
使用密码保护图形对象
解锁受密码保护的图形对象
锁定受密码保护的图形对象
通用属性
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal