FTP 服务器配置
可以在
FactoryTalk Optix 应用程序
中启用文件传输协议 (File Transfer Protocol, FTP) 服务器。运行时脚本
FTPServerLogic
在 FactoryTalk Optix 应用程序
中启用 FTP 服务器。此脚本位于模板库
的 Scripts
类别中。
重要提示:
应仅使用导出的 OPC UA 方法启动和停止服务器:
StartFtpServer
和 StopFtpServer
。所需软件包
必须安装以下必需 NuGet 软件包的稳定版本:
必需的参数
要配置 FTP 服务器,需要使用以下参数:
参数 | 说明 | 配置 |
|---|---|---|
IPAddress | 分配给服务器的 IP 地址。 | 默认值设置为 127.0.0.1 。 |
Port | 分配给 FTP 服务器的端口, | 默认值为 21 。 |
FilesystemRoot | FTP 服务器对客户端仅公开本地文件系统的一小部分 | 在 OptixPanel 上,只能设置:
|
MinimumPASVPort | 用于管理文件列表和文件传输的最小端口号。 | 此值必须大于默认值 1024 。 |
MaximumPASVPort | 用于管理文件列表或文件传输的最大端口号。 | 此值必须大于 MinimumPASVPort 。MaximumPASVPort 的默认值为 1100 。 |
Username/Password | FTP 服务器登录凭据 | |
ServerCertificateFile | 服务器公共证书文件,符合标准 X509v3,扩展名为 .der。 | 它必须位于 FTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs 目录中。指定后,还必须指定私钥。如果未指定该文件,在运行时,它将在 FTOptixApplication/ApplicationFiles/PKI/Own/Certs 目录中自动生成。 |
ServerPrivateKeyFile | 服务器私钥文件,采用 ASCII Base64 编码,扩展名为 .pem。 | 它必须位于 FTOptixApplication/ProjectFiles/PKI/Own/Certs 目录中。指定后,还必须指定证书。如果未指定该文件,在运行时,它将在 FTOptixApplication/ApplicationFiles/PKI/Own/Certs 目录中自动生成。 |
UseFtps | 确定要使用的协议:FTP 或 FTPS。 | 通过 StartFtpServer/StopFtpServer 方法启动/停止 FTP 服务器。 |
提供反馈