节点的全局方法

使用这些全局方法,在运行时从信息模型中创建或移除对象和变量。

CreateObject 方法

此方法向信息模型中添加一个对象。
输入参数
参数
说明
BrowseName
对象的名称
ObjectType
对象的类型
ParentNode
要创建的对象的父节点
ReferenceType
保留供将来使用
输出参数
参数
说明
CreateNodeId
在运行时分配的 NodeId 属性

CreateVariable 方法

此方法在信息模型中创建一个变量。
输入参数
参数
说明
BrowseName
变量名称
RequestedNodeId
保留供将来使用
VariableType
变量的类型
ParentNode
要创建的变量的父节点
ReferenceType
保留供将来使用

DeleteNode 方法

此方法从信息模型中删除一个节点。
输入参数
参数
说明
Node
要删除的节点
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal