配置审计签名

使用审计签名以要求用户提供电子签名。
  1. 在工具栏中,选择
    模板库
  2. 窗口中,搜索
    Signing Workflows
  3. 组件
    下面,将
    签名工作流
    拖到窗格中的
    UI
    上。
    窗格中将出现
    AuditSigning1
    文件夹。
  4. 4.展开
    AuditSigning1
    文件夹并选择
    AuditDialogBox
  5. 5.在窗格中,在
    用户
    属性和
    ProjectName
    安全
    用户
    之间创建一个动态链接。
    有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接
  6. 窗格中,选择
    SigningController
  7. 窗格中:
    1. 添加允许签名和双重签名的用户和组。
    2. 选择默认的工作流类型。
  8. 窗格中,选择变量。
    小贴士: 例如,如果要在用户更改线性仪表的值时触发电子签名工作流,请配置与仪表值关联的变量对象。
    有关更多信息,请参见审计签名引用
  9. 窗格的顶部,选择
    Add
    并选择
    AuditSigning 签名
  10. (可选)通过选择工作流类型并添加能够完成工作流的用户和组,配置默认的审计签名设置。
    小贴士: 默认审计签名设置继承自
    SigningController
    对象。
  11. 为想要针对其触发电子签名的每个变量重复110
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal