报警网格
使用
报警网格
小组件可以在运行时显示和管理报警。查看报警信息,并对报警进行确认、证实、搁置和取消搁置。
小贴士:
报警日志网格
小组件显示由配置的事件记录器(如报警历史记录网格
)记录的报警事件。使用带有筛选器的报警历史记录网格
小组件可以筛选所记录的数据。概述
网格中的每一行都指示一个报警状态变化。对网格中的一个或所有报警进行确认和证实。
报警网格
小组件显示以下信息列:
列 | 说明 |
|---|---|
时间戳 | 上次更新报警事件的日期和时间。 |
名称 | 生成报警事件的报警对象的名称。 |
源变量 | 由事件监测的变量。 |
消息 | 与报警事件关联的消息。 |
活动 | 报警状态是否为: 不活动 活动 |
已确认 | 是否已对报警确认: 未确认 已确认 |
已证实 | 是否已证实报警: 未证实 已证实 |
严重性 | 报警严重性级别,1 到 1000。 |
运行时
可以在运行时显示或隐藏网格列,请参见在运行时管理数据网格列。
提供反馈
不活动
活动
未确认
已确认