此版本中的已知异常

该列表列出了
FactoryTalk Optix
版本 1.4.0 中的已知异常。
使用圆括号中的标识信息,可在未来的发行版本中跟踪异常,或者就相关问题获取客户支持的帮助信息时作为参考。
在控制器路径中有多个背板的计算模块无法与控制器通信
如果控制器路径中有多个背板,则该计算模块无法与控制器通信。例如,如果路径为 Backplane\1\A\10.220.173.66\Backplane\3,则该模块无法与控制器通信。但是,类似于 Backplane\3 或 Backplane\1\A\10.220.173.66 的路径允许模块与控制器通信。
此异常首次出现在版本 1.2.0 中。
图像在运行时不显示 [3140280]
如果项目中的图像文件未显示在运行时应用程序中,请使用第三方应用程序来缩小图像。
此异常首次出现在版本 1.3.0 中。
如果为 Modbus 工作站将字符串错误地配置为离散输入且所有其他标签读取失败时,不会显示错误 [2351429]
将字符串标签分配到离散输入内存区域不会显示错误消息,并且会导致包含配置错误标签的 Modbus 工作站上所有标签的读取错误。
此异常首次出现在版本 1.3.0 中。
使用 OneDrive 重命名用户定义的库可能会导致同步错误 [2348900]
不建议将 OneDrive 用于存储用户定义的库,并且可能会在重命名库时导致同步错误和重复文件。如果尝试使用 OneDrive 重命名库,可在重命名库时取消关联 OneDrive。要取消关联 OneDrive,请参阅关闭、禁用或卸载 OneDrive
此异常首次出现在版本 1.3.0 中。
除非重新启动 FactoryTalk Optix,否则不会显示自定义库元素 [2371413]
在重新启动 FactoryTalk Optix 之前,添加到自定义库的元素不会显示在
搜索中。
此异常首次出现在版本 1.3.0 中。
某些视频可能不会在运行 Microsoft Windows [2212837] 的计算机上播放
如果在运行
Microsoft®
Windows®
的计算机上模拟项目,则某些视频可能不会播放。如果将项目部署到设备,则会播放视频。
此异常首次出现在版本 1.1.0 中。
无法通过 ControlNet 连接到某些 Logix 控制器 [3385425]
尝试通过 ControlNet 网络连接到下列控制器类型之一时:
  • 1769-L35CR
    CompactLogix
  • 1768
    CompactLogix
  • 1768
    Compact GuardLogix®
不能通过 1756-ENxT(R) 模块进行路由来连接到控制器。需要使用以下 EtherNet/IP 模块之一:
  • 1756-ENBT
  • 1756-EWEB
不显示“日期时间”和“持续时间”类型的最小值和最大值 [3370306]
FactoryTalk Optix
不支持“日期时间”和“持续时间”类型的最小值和最大值。请勿导入这些类型的最小值或最大值。
此异常首次出现在版本 1.4.0 中
无法在网络文件夹中创建项目
尝试在网络文件夹中创建项目时显示错误,指示
FactoryTalk Optix
无法重命名项目模板。
此异常首次出现在版本 1.4.0 中。
如果计算机名称包含特殊字符,则运行时工具无法部署到第二台计算机 [3303008]
请勿在计算机名称中使用中文或欧洲特殊字符。
此异常首次出现在版本 1.4.0 中。
无法编译 NetSolution [3327229]
NetSolution 无法在不访问 Internet 的情况下进行编译。建立 Internet 连接以检索所需的组件。
此异常首次出现在版本 1.3.0 中。
仿真器无法通过 VPN 连接 InfluxDB 服务器 [3350681]
使用运行时工具通过 VPN 连接 InfluxDB 服务器。然后,可以将项目部署到所选设备。
此异常首次出现在版本 1.4.0 中。
无法从 Visual Studio Code 调试设计时 NetLogic [3511011]
Visual Studio Code 的 C# 扩展已更新,并且在最新版本中检测到一些问题。要从 Visual Studio Code 调试设计时 NetLogic,请将 C# 扩展恢复到版本 2.4.4 或更低版本。
此异常首次出现在版本 1.3.1 中。
旋转可折叠项可能无法按预期显示 [1891903]
不支持旋转可折叠项。
此异常首次出现在版本 1.4.0 中。
从模板库导入小组件时引用断开 [3634901]
如果小组件子项上定义的 NetLogic 与项目中使用的其他 NetLogic 同名,则不会从模板库导入小组件子项上定义的 NetLogic,从而导致 NetLogic 引用断开。
此异常首次出现在版本 1.4.0 中。
作为服务运行时,在项目上传后应用程序不会自动启动 [3628522]
将 FactoryTalk Optix 作为服务运行时,在将包含应用程序文件的项目上传到 FactoryTalk Optix Studio 后终止的应用程序不会自动重新启动。手动启动运行时服务或重新部署应用程序。
此异常首次出现在版本 1.4.0 中。
当 NetLogic 脚本处于打开状态时,无法部署应用程序 [3545605]
如果打开了任何 NetLogic 脚本,应用程序部署将中止,并显示错误消息“无法准备项目源存档: 复制”。关闭脚本并重新部署应用程序。
此异常首次出现在版本 1.4.0 中。
无法使用 OptixPanel 或嵌入式边缘计算模块上的 WAN 端口与控制器通信 [3213290]
OptixPanel 和嵌入式边缘计算模块无法使用 WAN 端口与控制器通信。OptixPanel 将端口 2 用于 WAN,将端口 1 用于 LAN;嵌入式边缘计算模块将端口 1 用于 WAN,将端口 2 用于 LAN。使用 LAN 端口与控制器通信。
此异常首次出现在版本 1.4.0 中。
无法正确显示具有在组级别定义的不透明度的高级 SVG 图像 [3249226]
应用于高级 SVG 图像子元素的不透明度在组级别定义时,在仿真器或 OptixPanel 中运行时不会按预期显示。在元素级别应用不透明度以获得预期结果。
此异常首次出现在版本 1.4.0 中。
工程单位转换器不显示转换后的值 [3558734]
直接在原始最大值和最小值保留为默认值 0 的属性上设置的工程单位转换器不会显示转换后的值。在转换器文件夹下创建自定义工程单位转换器,并在创建高级动态链接时引用它。
此异常首次出现在版本 1.4.0 中。
使用多个同名项目时,项目非易失性无法按预期工作 [3540833]
在不同位置使用多个同名项目时,项目非易失性无法按预期工作。使用非易失性时确保项目具有唯一名称。
此异常首次出现在版本 1.4.0 中。
在本地会话和 RDP 会话之间切换时出现 IDE 显示问题 [2294982]
在本地和远程桌面会话之间切换时,桌面 IDE 中可能会显示空白屏幕。
此异常首次出现在版本 1.4.0 中。
趋势范围更新可能会影响结果表 [3612644]
更新“高级趋势”小组件中的
范围
选项卡可能会影响结果表。
此异常首次出现在版本 1.4.0 中。
非变量事件字段导致运行时错误 [3612644] 
事件参数处理中的差异会导致返回非变量节点,并显示错误“事件字段解析为非变量”。
此异常首次出现在版本 1.4.0 中。
Web 画面引擎中的图像可能无法刷新 [3478736]
使用 Web 画面引擎时,ImageRefresher 脚本无法按预期工作。  要正确显示图像,需要手动刷新 Web 浏览器。
此异常首次出现在版本 1.4.0 中
并非始终支持特殊字符 [2123530]
PDF 文件名和 FTP 服务器用户名支持特殊字符,但 Git 存储库名称和 ODBC 数据库名称不支持特殊字符;此外在运行时设备上无法使用拼音输入法,或者在 FactoryTalk Optix Studio Web 编辑器的“设计时”也无法使用拼音输入法。
此异常首次出现在版本 1.2.0 中。
FactoryTalk Optix 检测不到在运行 V20 固件的控制器中已联机更改的新标签或已删除的标签 [3671499]
如果将 RA EtherNet/IP 驱动程序与运行 V20 固件的控制器配合使用,则在与控制器联机完成这些更改时,FactoryTalk Optix 将检测不到新的或已删除的标签。
要解决此问题,请重新部署项目,并在
项目已存在
中选择
替换
重要提示: 如果替换项目,将替换所有应用程序文件。
此异常首次出现在版本 1.4.0 中。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal