- 创建项目
- 对象和变量引用
- 扩展项目
创建对话框的上下文对象
借助上下文对象,可以在不同窗格中针对不同的用途重复使用同一个对话框类型。
- 创建上下文对象:
- 在项目视图中,右键单击UI,然后选择 。
- 将光标悬停在对象上,选择并输入ConfirmationDialogContext。
- 将上下文对象转换为对象类型:
- 在类型视图中,双击用户界面。
- 在项目视图中,将ConfirmationDialogContext拖到类型视图窗格中。项目视图中将出现ConfirmationDIalogContextType (type)。
- 在项目视图中,右键单击ConfirmationDialogContext,然后选择删除。
- 配置上下文对象类型:
- 在项目视图中,选择ConfirmationDialogContextType (type)。
- 在属性中,选择,然后选择变量。
- 将光标悬停在变量上,选择并输入Message。
- 选择Int32,然后选择LocalizedText。小贴士: 如果未看到所需选项,请选中显示全部复选框。
- 移除Message变量值。
- 在项目视图中,右键单击ConfirmationDialogContextType (type),然后选择 。
- 将光标悬停在方法调用上,选择并输入OnConfirm。
- 在项目视图中,右键单击ConfirmationDialogContextType (type),然后选择 。
- 将光标悬停在方法调用上,选择并输入OnCancel。
提供反馈