创建用于关闭应用程序的按钮

创建用于关闭应用程序的按钮

创建用于关闭
FactoryTalk Optix 应用程序
应用程序的按钮。
  1. 项目视图
    窗格中,右键单击
    MainWindow (type)
    ,然后选择
    新建
    基本控件
    按钮
  2. 将光标悬停在按钮上,选择
    Edit
    并输入
    CloseApplicationButton
  3. 属性
    中,将
    文本
    设置为
    Close application
  4. 事件
    中,选择
    MouseClick 事件
    旁边的
    Add
    ,然后选择
    命令
    核心命令
    关闭
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal