- 创建项目
- 对象和变量引用
- 扩展项目
添加用户(客户端)
添加具有不同区域设置的用户。
先决条件
添加 it-IT 区域设置。请参见将区域设置语言添加到本地化字典中。
- 添加用户
- 在项目视图中,展开安全文件夹。
- 创建两个用户,方法是右键单击用户,然后选择 。
- 对这些用户进行重命名,方法是将光标悬停在每个用户上,选择并输入以下内容:
- Starr
- Luca
- 在项目视图中,选择Luca。
- 在属性中,将区域设置属性值设置为it-IT。
提供反馈