- 创建项目
- 对象和变量引用
- 扩展项目
IUANode.Find<T>(browseName)
返回 C# 对象,该对象与在其调用此方法的子节点中找到的第一个子节点相对应。返回的对象具有指定类型,且其名称与参数相对应。
小贴士:
在 Visual Studio 和 Visual Studio Code 中,指定确切的类型 (
<T>
) 可改进代码的智能完成情况,而且更便于在编写代码时识别错误。在运行时,如果搜索的节点属于请求的类型,这种情况就很明显。如果搜索的节点不属于请求的类型,API 将返回
null
。T Find<T>(stringbrowseName);
参数
- T
- 与要返回的 C# 对象类相对应的 IUANode C# 类。
- browseName(string)
- 要查找的节点的BrowseName。
返回
- T
- 与找到的节点相对应的 C# 对象。
示例
以下示例显示所返回的 C# 对象,该对象与包含 NetLogic 的节点的第一个
Motor1
子节点相对应:var motor = Owner.Find<Motor>("Motor1"); var currentSpeed = motor.Speed;
提供反馈