IUAVariable.RemoteRead(timeoutMilliseconds)

IUAVariable.RemoteRead(timeoutMilliseconds)

返回针对其调用此方法的变量的值。可选参数将设置超时时段。
UAValue RemoteRead(double
timeoutMilliseconds
);

参数

timeoutMilliseconds
(double)
超时时段(以毫秒为单位表示),在此之后 API 将引发异常。
小贴士: 如果未指定,则参数的默认值为
30000
(30 秒)。

返回

UAValue
变量的值。

示例

在以下示例中,读取
Speed
变量的值并在信息性消息中返回该值。
var currentSpeed = Project.Current.GetVariable("Model/Motor/Speed"); var value = currentSpeed.RemoteRead(); Log.Info(value.ToString());
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal