- 创建项目
- 对象和变量引用
- 扩展项目
日期和时间变量
动态链接浏览器中的
DateTime
类别显示与 HMI 设备的日期和时间相关的变量。变量 | 类型 | 定义 | 读取或写入 | 需要重新启动 |
---|---|---|---|---|
时间同步 | TimeSynchronizationModeEnum | 手动或自动同步时间 | 只读 | 不需要重新启动 |
远程 NTP 服务器 | String | 用于提供时间的远程 NTP 服务器的配置 | 读取/写入 | 需要重新启动 |
日期和时间 | DateTime | HMI 设备的日期和时间。 | 读取/写入 | 需要重新启动 |
时区 | String | HMI 设备的时区。 | 读取/写入 | 需要重新启动 |
本地 NTP 服务器接口 | String[0] | 接口,系统通过这些接口充当 NTP 服务器 | 读取/写入 | 需要重新启动 |
提供反馈