为页面配置空闲超时
如果希望将超时仅应用于特定页面或面板,可以使用 NetLogic 配置空闲超时。使用 NetLogic 配置的空闲超时不适用于整个项目。
- 选择。模板库
- 在模板库中,选择Scripts。
- 在组件下面,将空闲超时直接拖到项目视图中的开始窗口(如MainWindow (type))中。
- 在库中,选择关闭。
- 在选择了IdleTimeoutLogic时,在属性中的Enabled中选择真以启用 NetLogic。默认情况下,启用IdleTimeoutLogic会启用超时。
- 在Duration中,输入在经过多长时间后发生超时。
- 在项目视图中,展开IdleTimoutLogic,然后选择OnTimeout。
- 在属性中,选择OnTimeout后面的。

- 在浏览器中,展开命令,展开命令类型,然后选择在触发超时事件时将执行的命令。
- 选择选择。
页面超时
提供反馈