项目机密信息加密

项目机密信息加密

对特定组织内的项目中所包含的敏感数据进行加密。

要求

要在创建项目或保存现有项目时对项目机密信息进行加密,请执行以下操作:
  • FactoryTalk Optix Studio
    中登录到
    FactoryTalk Hub
  • 成为组织的一部分。
  • 选择
    加密机密信息

加密范围

FactoryTalk Optix
  • 对项目中的密码进行加密。
  • 使用 Password 数据类型对自定义对象进行加密。
  • 在表示项目信息模型的项目
    YAML
    文件中,将
    Value
    节点替换为具有加密文本值的
    SecretValue
    节点。

具有加密机密信息的项目

FactoryTalk Optix
通过多种方式处理加密项目:
  • 如果无权访问用于创建项目的组织,打开加密项目会清空所有项目机密信息。
  • 将加密项目另存为未加密项目会移除所有机密信息。
    小贴士: 用户密码不被视为机密信息,不会使用 FactoryTalk Hub 密钥进行加密。
  • 将加密项目部署到未加密的客户端会显示一条警告消息。有关更多信息,请参见客户端设备上的项目加密
  • 将对象从加密项目粘贴到未加密项目会清空机密信息。
  • 将对象添加到加密项目中的模板库会清空机密信息。
  • 在加密项目中禁止将密码以文本形式粘贴到剪贴板。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal